This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AC14:TINA/Spice/

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785738/tina-spice-sn74ac14-tina-spice

器件型号:SN74AC14
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我找不到 要在 TINA 中使用的 SN74AC14的 TI-SPICE 模型。

可以提供吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatin、您好、
    我可以在星期一对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatin、您好、

    请参阅随附的行为 PSpice 模型和 Tina-TI 示例文件。


    e2e.ti.com/.../SN74AC14.cir

    e2e.ti.com/.../SN74AC14_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v190325.TSC

    如果这回答了您的问题、请单击绿色的"这已解决了我的问题"按钮、或者如果您需要进一步的帮助、只需回复此主题、我将继续提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Jatin、
    我很高兴能提供帮助。

    如果这解决了您的问题、请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮、以便找到此主题的任何人都可以快速获得所需的答案。