This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:是否可以为 SN74LVC1G07提供一些确认项目?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786328/sn74lvc1g07-may-i-have-some-confirming-item-for-sn74lvc1g07

器件型号:SN74LVC1G07

尊敬的先生:

我是否可以为 SN74LVC1G07DCK 提供一些确认项目?

根据 SN74LVC1G07DCK、引脚1为 NC。 (未连接)。

这是否意味 着 SN74LVC1G07DCK 引脚1没有任何内部电路、我们可以将引脚1和引脚2连接在一起 (或需要考虑)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、NC 引脚未在内部连接。 您可以根据需要在该引脚上路由任何信号或电压。

    如果这回答了您的问题、请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮、或回复此消息、我将继续提供帮助。