This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:结温?

Guru**** 2981350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785786/txb0108-junction-temperature

器件型号:TXB0108

尊敬的团队:

数据表显示自然通风条件下的最高工作温度为85°C、这意味着什么? PCB 温度或结温如何?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!
    我相信自然通风工作温度非常直接-如果器件的周围环境温度处于或低于85C、则器件可保证正常运行。 如果温度高于85C、则不是。

    额定最大结温为150C --但您应该知道这是一个_不_的自由通道以违反自然通风工作温度,但它是一个_附加约束_。 例如、如果您在85°C 的环境中运行、并设法将结温设置为150°C (这对于驱动强度为20 μ A 的逻辑转换器而言会令人印象深刻、例如 TXB)、那么您可能会损坏器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys!