This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:直流特性数据

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786206/lsf0101-dc-characteristic-data

器件型号:LSF0101

您好,
对于室外 接入点项目、我们需要将一条25MHz 时钟线从3.3V 器件连接到1.8V 器件。 我们需要非常低的传播延迟。 现在我们选择 LSF010X、但在数据表中、没有提到直流特性(噪声级别)。 您能否提供所需 数据。 否则、建议使用传播 延迟极低的任何其他电平转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreenidhi、

    LSF 系列转换器相当独特。 在为高速应用选择这些视频系列之前、我强烈建议您观看此视频系列。 要将该器件用于~MHz 速度应用、必须预先满足许多设计要求。

       

    这些视频应该充分解释为什么我们在器件上没有 VIH/VIL 规格--它们将为您提供在25MHz 设计中使用这些器件所需的一切,前提是系统将与 LSF 配合使用。

    如果这回答了你的问题,请点击绿色的“这解决了我的问题”按钮--如果没有,请作出回应,我将继续提供帮助。