This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A:是否将 OE 与 VCC 或输入电压绑定?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, SN74LVC126A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786187/sn74lvc126a-tie-oe-against-vcc-or-input-voltage

器件型号:SN74LVC126A
主题中讨论的其他器件:TPS62743

你好!

我使用 TPS62743将5V 电压下变频至1.8V VCC、作为 AVR 的电源。 然后、我使用 SN74LVC126A 将四个输入从5V 转换/电平转换为 VCC (1.8V)、因为我找不到一个没有三态和定义逻辑电平的紧凑型四路栅极或缓冲器。输入引脚使用1k5的下拉电阻器与 GND 相连。 现在、我想知道我是否应该将 OE 引脚与 VCC 或+5V 相连。我假设电压为+5V、因为这也是输入的电压。

--

谢谢、

Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH 是相对于 VCC 测量的。 但所有输入均可耐压、因此选择哪一个并不重要。