This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:输入阻抗

Guru**** 2932600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785951/sn74lvc07a-input-impedance

器件型号:SN74LVC07A

大家好、

我的客户询问 的是 SN74LVC07A 的输入阻抗、数据表中未列出该阻抗是否可以提供此信息?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    输入阻抗可通过欧姆定律 R= V/I 进行计算
    其中 I 是流入/流出输入引脚的泄漏电流、V 是输入电压。
    从数据表中、R 可近似为~1Mohm (5.5/5uA)。
    这是最坏情况下的输入阻抗、对于 CMOS 器件、通常高于此数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    非常感谢您的快速响应。

    陈文森