This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02324:VDDIO 和设置问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/784666/txs02324-vddio-and-setting-question

器件型号:TXS02324

您好、E2E、

引脚9~17的电源域是指 VDDIO (1.7V~3.3V)。 但这些引脚的 VIH (Max)仅为1.9V、这是否意味着这些引脚仅支持1.8V (C 类)输入电压?
如果基带可以提供3V VDDIO (B 类)、那么将引脚9~17限制在1.9V 最大输入电压是没有意义的。
如果我们需要支持3V (B 类)、VDDIO 和引脚9~17应以3V 电压供电、对吧?

2.
系统默认值将在1.8V 模式下启动、 但是、当基带配置为2.95V 时、基带和 SIM 卡之间缺乏通信、TXS02324会自动配置为2.95V、还是需要基带控制 I2C 并在 SIM 接口控制寄存器中将 B1=1置位来完成此电压传输?

下面显示的设置 SIM 接口序列是否完全取决于基带以更改要正确设置的寄存器位?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    VIH 仅作为最小规格给出、没有任何最大值、是的、最大值应为 Vcc 电源。
    由于控制端口和 IO 端口具有过压容限、因此即使 Vddio 为1.7V、也可以在3.3V 时具有最大电压。

    基带控制通信并通过 B1位配置2.95V 选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的支持。

    关于我的问题和您的答复、
    Q:"系统默认值将在1.8V 模式下启动、 但是、当基带配置为2.95V 时、基带和 SIM 卡之间缺乏通信、TXS02324是否会自动配置为2.95V、或者需要基带控制 I2C 并在 SIM 接口控制寄存器中将 B1=1置为有效来完成此电压传输?"
    A:"基带控制通信并通过 B1位配置2.95V 选择。"

    应答意味着 TXS02324将自动检测基带电压 并控制 B1设置2.95V、或者基带需要设置(基带控制) B1设置为2.95V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软提醒!
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    基带需要将 B1设置为2.95V。