This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:VCCA=3.3V 和 VCCB=5V 条件下的最大时钟频率是多少?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785662/txb0108-what-is-the-maximum-clock-frequency-under-vcca-3-3v-and-vccb-5v-conditions

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TXB0108用于他们的下一个产品。

 他们有以下问题。

问: 当50%占空比时钟信号输入 TXB0108时、在 VCCA=3.3V 和 VCCB=5V 条件下的最大时钟频率是多少?

  根据第7页的"6.10时序要求:VCCA = 3.3V±0.3V "部分、最小脉冲持续时间为 10ns。

 因此、他们认为最大时钟频率为50MHz。 正确吗?

 请告诉我您的答案或评论吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、
    我将请我们的翻译专家在星期一返回工作时作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya San、

    数据表提到、在额定负载条件下、3.3V 至5V 转换的最小保证最大数据速率为100Mbps。
    为了获得更高的性能、您可以考虑使用 SN74LVC8T245。