This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:TXS0206A 与 TXS0206的差异和建议

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206, TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785524/txs0206a-difference-txs0206a-vs-txs0206-and-recommendation

器件型号:TXS0206A
主题中讨论的其他器件:TXS0206

尊敬的*:

1) 1)请告诉我们 TXS0206A 和 TXS0206之间的差异

2) 2)哪种解决方案在 EMI 和 ESD 方面更好

a) TXS0206

b) TXS0206A + 2x TPD4E1U06DCKR

3) 3)我们看到 TXS0206和 TXS0206A 在所有数据线路和 CMD 线路上都有内部上拉电阻(40k)  

 在某些设计中、我们看到 CLK 线路也具有上拉电阻、是否需要在 CLK 线路上添加外部40k 上拉电阻?

4) 4) 为了在 DAT3线路上使用电卡检测功能,建议在线路上使用270k 下拉电阻。  

  我们是否必须在 TXS0206或 TXS0206A 的 DAT3A 和 DAT3B 侧添加270k 下拉电阻器?

5) 5)此外、该卡还具有 DAT3上的内部50k 上拉电阻、应在使用 SET_CLR_CARD_DETECT 命令 ACMD42进行常规数据传输期间断开该上拉电阻

   TXS0206或 TXS0206A 在 DAT3线路上有上拉电阻、这是否正常? 因为当断开 DAT3上的内部上拉电阻时,  TXS0206或 TXS0206A 中将有一个上拉电阻。

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我已要求我们的翻译专家与您联系。 您应在周一(达拉斯时间)的营业结束前收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我建议使用 TXS0206A 器件。
    这两个器件都有内部上拉和下拉电阻器、因此我不建议在线路上有外部上拉或下拉电阻器。
    50千欧的 SD 存储卡内部上拉电阻仍然可以正常工作、但如果允许、我建议将其断开。
    在此处阅读有关外部上拉和下拉的影响的应用手册(也适用于 TXS0206器件):
    www.ti.com/.../scea054a.pdf