This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:VIH 问题

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785780/txb0304-vih-question

器件型号:TXB0304

您好!

我 将 ibis 模型用于 txb0304。 VIH = 0.65*VCCA。

在我的 VCCA=1.2V 的情况 下、我希望 VIH=0.65*1.2=0.78v。

当我进行仿真时、我看到从0.5V 的输入信号开始、电平转换器被打开。 您能解释一下如何操作? 为什么它不是0.78v? (我尝试了所有型号类型-慢快速最小值和典型值)

请参阅随附的 ADS 原理图和图

感谢您的快速响应

激光雷达 e2e.ti.com/.../LT_5F00_question_5F00_for_5F00_TI.docxe2e.ti.com/.../txb0304.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lidar、

    我相信您会混淆 VIH (保证输入高电压)和 VT (输入阈值电压)。 这些值不同。 CMOS 器件在输入端以~0.5*Vcc 进行开关时的预期行为。

    下面提供了一个常见问题解答、其中详细介绍了这一点:

      

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"这已解决我的问题"按钮、或者如果您需要进一步的帮助、请作出回应、我将继续提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LT_5F00_question_5F00_for_5F00_TI_5F00_2.docxwhere我可以在数据表中找到阈值参数吗?

    您能否保证在输入信号 Vpeak=0.6V 时、电平转换器将正常工作?

    以下哪种最佳仿真方法:VCCA=1.2V VCCB =1.8V? 您能否查看随附的文档并告诉我是否正确连接了模型?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    激光雷达、

    我们不会为此器件指定阈值参数。 数据表中仅提到 VIH 和 VIL 参数。
    施密特触发器件指定器件的 VT+/-。 同样、这不是绝对值、并且将具有一个范围(最小值和最大值)、可在 PVT 拐角处指定。 为了确保器件切换、必须应用 VT+max 或 VT-min。