This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:CD4050输入与放大器;输出特性

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27527, CD40106B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785765/cd4050b-cd4050-input-output-characteristics

器件型号:CD4050B
主题中讨论的其他器件:UCC27527CD40106B

你(们)好

我曾问过 Q reg UCC27527输入特性。

这是一个相关的 Q  

我们希望为来自 DSP 的0-15V 信号创建短脉冲抑制 Ckt  

典型值为930nS,保证最小值和最大值为。

我们希望根据以下 Ckt  

基本上,它会在时域中移动输入脉冲序列,同时杀死较短的脉冲。

问题是我们是否需要这些电压钳位二极管和限流电阻器?  

谢谢、此致

Varunesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varunesh、

    首先-感谢您将此问题与另一个主题分开-这有助于我们显著跟踪问题、帮助我了解问题、并帮助任何将来对 CD4050有类似问题的人。

    --------------------

    为了直接回答您的问题、我建议保留二极管。 您可能还会遇到过大的电流和慢速输入的振荡问题。 下面提供了更多详细信息。

    --------------------

    所示的电路通常可以工作、但有几个重要问题:

    (1)输入 RC 电路(4.7K + 220pF)在器件中产生非常慢的边沿。 这将产生过多的电流、并且有可能如这个常见问题解答中解释的那样开始振荡:

      

    仅仅移除电阻器并不能解决问题-它会使您配置的时序混乱。 整个电路的重点是具有慢输入以产生延迟。

    我知道的唯一解决方法是为具有慢速输入的施密特触发逆变器切换器件、例如六路施密特触发逆变器 CD40106B。 可以将两个通道串联放置以产生施密特触发缓冲器。  遗憾的是、我们没有支持3-18V 工作电压的 ST 缓冲器。

    (2)当器件切换时、输入电压将突然跳变- 这就是为什么您有抑制二极管、我假设您提出此问题的原因是为了确定 CD4050的内部钳位二极管是否足以自行抑制这种事件。

    如果电压尖峰达到我预期的水平(高达~1.5x Vcc 或22.5V、大于器件的绝对最大额定电压)、CD4050的内部二极管的反应速度将不够快、无法防止损坏。 对于快速变化的信号、我们始终建议使用外部钳位二极管、最好是电压低于内部二极管、以防止其导通。

    如果这回答了您的问题、请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮;或者如果您需要其他帮助、只需回复此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys  

    感谢您的快速响应。

    是;我也担心输入引脚上的缓慢移动输入。

    是的;CD40106工作正常,如果您看到先前的线程;我已经设置了它的波形。

    UCC27527和 CD40106之间的输出电压;我们将选择使用甲油墨  

    钳位二极管和串联电阻器的电阻器。

    当成本优化为 reqd 时;可能是具有发射极跟随器 BJT 对的 CD40106。

    尽管我的问题已经解决,但希望收到您的评论,请参见您的评论  

    由发射极跟随器 BJT 对提升的 O/P 驱动器容量。

    由于我们使用的是+15V 电平;使用 BJT 发射器跟随器的0.6V 低电平(和14.4V 高电平)

    配对不是主要问题。

    再次感谢您的及时响应  

    Rgds  

    Varunesh