This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4041UB:TSSOP14

Guru**** 2924770 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4041UB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780355/cd4041ub-tssop14

器件型号:CD4041UB

您好,

我想使用 CD4041UBPWR ,它是我的新组件,您可以告诉我 CD4041UBPWR 的可重性吗?

谢谢你。

Ilan Mazuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilan、
    产品网站包含可靠性数据。 请访问以下链接 :www.ti.com/.../pinout-quality
    并单击 DPPM / MTBF / FIT 率列中的任何链接以了解详情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了栅极更多电流,我是否可以将输入与输入信号短路,然后将输出与输出信号短路?

    BR、

    Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilan、

    请告诉我们您对电压和电流的要求。
    我们可能有适合的高驱动器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12-14mA 灌电流和拉电流。

    20mA 最大灌电流和吸收电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12-14mA 灌电流和拉电流、10V 高电平、0.5V 低电平。

    20mA 灌电流和拉电流。

    请 先回答我的问题。

    我的意思是短接输入和输出。

    谢谢

    Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilan、
    是的、可以将同一 CD4041UB 内部的通道并联以增加电流输出。 每通道不得超过100mW、否则器件可能会损坏(请参阅绝对最大额定值表)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emerys、

     当 VDD=10V 输出时、每通道的灌电流和拉电流为100mW?

    输出端的电流如何 在我连接在一起的通道之间共享?

    谢谢

    Ilan Mazuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilan、
    功率是电流乘以电压、或 P = IV

    电压是电源减去输出高电压(在数据表中给出了部分测试电流)、电流是输出电流。

    输出之间的电流将大致相等。 例如、如果您在10V 时驱动10mA、则输出电压列为9.5V、因此每通道的功耗为:

    P = 0.010 *(10-9.5)= 5mW

    如果两个通道并联、您可以预期将电阻降低一半、从而将压降减半、并将功耗降低一半:

    P = 0.005 *(10-9.75)+ 0.005 *(10-9.75)= 2.5mW