This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:输出是否可以拉高至高于 Vcc?

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785639/sn74lvc1g07-can-out-be-pulled-higher-than-vcc

器件型号:SN74LVC1G07

您好、E2E、

在我的用例中、VCC = 2.85V、SN74LVC1G07的输出拉至5V。 这是否会损坏器件或违反任何运行条件?  我在 DS 中没有看到这样的情况。

感谢您的帮助!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过1k Ω 电阻器上拉输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、
    是的、输出可上拉至5V。 这正是开漏器件的设计目标。

    数据表中没有明确指出这一点、这是正确的-我们确实应该将其作为应用之一、因为这几乎是这些器件唯一使用的东西。