This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB0102在4.8MHz 时工作?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785619/txb0102-txb0102-operational-at-4-8mhz

器件型号:TXB0102

该电平转换器是否也可以用于4.8MHz 时钟信号?

~Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    4.8MHz 时钟相当于9.6Mbps 数据速率。 有关所需的工作电压、请参阅数据表中的最大数据速率规格。

    如果这回答了你的问题,请点击绿色的“这解决了我的问题”按钮--如果没有,请作出回应,我将继续提供帮助。