Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC3G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G17 主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G17
大家好 、团队、
我想使用 SN74LVC1G17 或 SN74LVC3G17 作为时钟缓冲器。 SN74LVC1G17 或 SN74LVC3G17通常可以用作时钟缓冲器吗?
如果温度变化不快、我们认为输入-输出传播延迟相同、输出抖动不会出现或很小。 您能确认 我们的理解吗?
如果器件具有多个门、每个器件的延迟时间是否相同?
正常逻辑缓冲器和扇出时钟缓冲器之间有何区别?
此致、
Kazusa Suzuki