This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17或 SN74LVC3G17能否用作时钟缓冲器?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/784631/sn74lvc1g17-can-sn74lvc1g17-or-sn74lvc3g17-work-as-clock-buffer

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G17

大家好 、团队、

我想使用 SN74LVC1G17 或 SN74LVC3G17 作为时钟缓冲器。 SN74LVC1G17 或 SN74LVC3G17通常可以用作时钟缓冲器吗?

如果温度变化不快、我们认为输入-输出传播延迟相同、输出抖动不会出现或很小。 您能确认 我们的理解吗?  

如果器件具有多个门、每个器件的延迟时间是否相同?

正常逻辑缓冲器和扇出时钟缓冲器之间有何区别?

此致、

Kazusa Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suzuki-San、您好!
    是的、施密特触发缓冲器可用作时钟缓冲器。

    我们只能保证数据表中提供的这些规格。 例如、在3.3V 电源下负载为15pF 时、传播延迟仅保证保持在1.5ns 至4.6ns 的值范围内。 对于整个温度范围内或不同器件之间(过程变化)的抖动或变化、没有其他保证。 多通道逻辑器件内的偏斜通常小于1ns、但该值不受任何数据表规格的保证。

    专门设计为扇出时钟缓冲器的器件通常提供有关抖动、偏斜和传播延迟的附加规格。 由于需要增加测试和特性说明、这些器件的成本可能也略高。

    如果这回答了您的问题、请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮、如果没有、请作出回应、我将继续提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。

    我想最后确认一件事。

    >>例如,在3.3V 电源下负载为15pF 时,传播延迟仅保证保持在1.5ns 至4.6ns 的范围内

    这种差异(传播延迟1.5ns 至4.6ns)是否来自每个器件变化? 文件夹是示例。

    器件变化
    器件 A:3ns、器件具有此规格
    器件 B:2ns、器件具有此规格


    情况2.
    器件 A:1.5ns 至4.6ns 取决于 H/L
    器件 B:1.5ns 至4.6ns 取决于 H/L

    我想是案例2。 只需确认即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suzuki-San、您好!
    两种情况都不正确。

    特定 CMOS 逻辑门的延迟会因多种因素而变化:
    (1)工作电压
    (2)负载条件
    (3)温度
    (4)工艺变化(制造导致的变化)

    我们假设您的系统中保持条件(1)和(2)恒定、因此剩余的变化来自温度变化或制造过程中的变化。

    如果您在测量器件延迟的同时保持上述所有4个条件不变、则在这些条件下延迟将保持恒定。

    还必须注意的是,我们所讨论的延迟是 TPLH 和 tphl 之间的较大值--这两个数字很少完全相同,但它们应该非常接近,因为这是一个平衡的器件。