This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:针对5MHz CLK 和数据信号的双向缓冲器解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780171/lsf0108-bidirectional-buffer-soluation-for-5mhz-clk-and-data-signal

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:SN74LVC245ATXB0104

尊敬的 E2E:

我们正在寻找双向缓冲器或电平位移解决方案、以在5MHz 频率信号下处理1v8至1v8。

请帮助提出合适的解决方案。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    您能否提供系统的原理图或详细信息? 您所描述的内容并不表示电平转换器。 在某些情况下、其中一个耗材是否发生变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!
    无原理图。 我们正在寻找双向缓冲器来处理 CLK 和数据信号。 只是想知道您的团队是否有合适的解决方案来提出建议?
    频率为5MHz 时、1v8至1v8

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、
    这没有太多细节需要继续。

    几乎任何逻辑缓冲器都可以支持5MHz、多个逻辑和转换系列都支持1.8V (AUC、AUP、LVC、TXB、TXS、 LSF 等)

    如果你想缓冲一个信号,即重新驱动信号以提高信号完整性,那么你可以看看 TXB 系列的转换器。 信号的改善将非常依赖于应用。

    如果您真的想提高信号完整性、我建议使用方向控制缓冲器、如 SN74LVC245A (或我们产品系列中的任何收发器)。

    看到 CLK 信号改变方向是非常奇怪的。 您知道应用是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    由于 LTE 和 SIM 卡之间的布线长度过长、约为10cm 至15cm、因此我们正在寻找一个转接驱动器来增强单一驱动器。

    有三个信号:CLK、DATA 和 Reset。 信号频率为5MHz、电压电平为1v8。

    请告诉我您需要了解的任何信息、然后您可以建议合适的解决方案。

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jason、
    这些细节很有用--我需要知道更多的事情来提出建议:

    (1)驱动器是推挽还是开漏?

    (2)通信线路上是否有上拉或下拉电阻器? (这些可以是线路上的器件内部的)
    (2A)它们的尺寸是多少?

    (3)系统控制器是否有可用的 GPIO 引脚为转接驱动器提供方向控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    Csutomer 只关心自动方向 开关。 其他 选项都可以。

    是否有合适的建议?

    BR、

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    TXB0104 (4通道器件)可处理自动方向切换。
    从我在这里的对话中看到的、没有发生转换(1.8至1.8V)、CLK 信号也不需要方向改变。 这不能驱动大电容负载或提供大于20uA 的驱动强度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、
    感谢您的回复。
    我将向客户转发 TXB0104建议。
    您是否有任何想法、我可以联系哪种解决方案或团队来获得超过20uA 的驱动电流能力以及针对数据引脚的自动双向控制?

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    自动双向驱动器必须比控制它的驱动器弱,否则将无法切换它。

    例如,如果您有一个输出4mA 的驱动器,并且您想用一个更强的驱动器来缓冲它,那么可以驱动16mA 的驱动器... 如果您使用方向控制或单向缓冲器执行此操作没有问题、但如果您使用自动双向缓冲器、那么如果16mA 驱动器将线路强制为低电平、那么4mA 驱动器如何再次将线路强制为高电平?