This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8153:即使输出= H、也仅适用于上拉

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV8153, SN75155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/779195/sn74lv8153-works-only-with-pullup-even-with-output-h

器件型号:SN74LV8153
主题中讨论的其他器件 :SN75155

将 OUTSEL 设置为 H 时出现相同的问题

VCC1和 VCC2为5V  

OUTSEL 设置为 H =+5V  

INV 复位设置为 H =+5V

Inv OE 设为 L = 0V

在隔离应用中使用服务器 SN74LV8153设置多路复用器地址线路。 这不奏效。

需要注意的是、输出 仅为高 电平、将  上拉电阻器连接到 VCC。

器件未处于 OC 模式、已检查逻辑电平:未反相。

 2周前从 digi-key 获得所有芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种行为甚至更加陌生:

    将 1K 的上拉电阻连接到其中一个 Y 输出、即使移除了上拉电阻、甚至在断电后、它们大多数都按相应方式工作。

    一个例外是 Y3。 在这两种情况下都不起作用。

    数据格式:

    在 Windows 10中使用 Visual Basic 进行测试

    要使用 Windows UART 获取起始位 ,配置为:

     \\.\com1 波特=14400奇偶校验= n 数据=8停止=2

      第一个数据位用作第二个开始位(+1)

      STF1 = CHR (2 *(偏移+寄存器+ 8 *(Sendbyte Mod 8))+ 1)

       ST2 = CHR (2 *(偏移+寄存器+ 8 *修复(Sendbyte / 16#))+ 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernd、您好、欢迎参加论坛!

    您能否在问题发生时提供输入和输出的示波器截图?

    此外、原理图对于故障排除非常有帮助。

    您提到正在 Windows 10中通过编程完成测试-这些是模拟器件。 我们必须查看输入和输出电压、以确定发生了什么错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     抱歉、 暂时连接上拉电阻后无法重现错误。

     四个 SN74LV8153都存在相同的问题。 替换了其中的两个。

     显示了 SYNC 信号、但所有 yx 仍为0V。 上电时 OE 接地可能存在问题?

     Y3也在工作。 未设置位: 需要格式化的 Mod 16。

     测试:发送 字节"0"和字节"255"以在所有行的示波器处产生方波。

     示波器通道:

    1:同步  

    2.数据 Y (sqare 波形)

    3:TTL 输出

    4. RS232

     

    LED:5V 5mA 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对您提供的信息感到非常困惑。 这些原理图之一是否应为 SN74LV8153? 我无法真正判断正在发生什么。

    如果我们尝试对 SN74LV8153问题进行故障排除、您能否提供哪种示波器跟踪是 SN74LV8153的输入和输出?

    我还想清楚地看到 LV8153每个引脚上的负载是多少--因为所有的引脚都运行到总线,我也不知道那里发生了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示波器通道在左侧标记:

    黄色1:  SN74LV8153的 SYNC 输出引脚9;  蓝色2。 数据 Y0 (sqare wave); 红色3:TTL out of UART 75155; 绿色4。 RS232

    原理图1:RS232收发器 SN75155

    原理图2:SN74LV8153:

    原理图3:两个多路复用器 ADG 1606输入之一 A0至 A3  

    负载是

    Y0至 Y3 四路5V LED 5mA 接地、并使用多路复用器 ADG1606的 Adressline A0至 A4

    Y4至 Y7 Adressline A0至 A4 of a second MUX ADG1606

    今天、我不得不再次更换 SN74LV8153的四个。 SN74LV8153输入 Ax、Outsel、Reset 和 OE 直接接地和+5VCC。 闩锁和/或上电问题?

    此致

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、
    很抱歉、我无法对我看到的信息提供真正的帮助-我看不到失败的任何原因。

    我建议您从经销商处开始使用损坏的器件进行 FA /退货。 这样、我就可以在我的实验中测试这些器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已更换每个 SN74LV7153两次、但将非常努力地将其退回。 如果您建议在干功器件上进行测量、我可以这么做。

    数据表中有一个提示: "闩锁性能超过250mA、符合 JESD 17规范"。 但现在、我们将介绍技术以及哪些引脚可能会在何种情况下受到锁存的影响。

    当系统频繁加电和断电时、似乎会发生故障。 一种具有 高功耗的 SN74LV8153使直流/直流转换器自动重启、这种情况也经常影响另一种 SN74LV8153。

    是否有关于 SN74LV8153防止闩锁的任何信息?

    连接到 VCC 的二极管是否可以在不添加功能的情况下消除这种情况?

    数据速率:数据显示为24Kbps 建议运行条件。 即使使用115kbps 也能很好地进行测试。 建议使用24kbps 是否有原因?

    此致

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、
    这些器件用于全球数千个系统中、这是我第一次编写闩锁报告。

    我们已经在 TI 进行了测试、无法复制闩锁条件、因此我请求获取您的器件的原因。

    根据我的经验、此类问题是特定于系统的... 我会检查以下内容:
    * ESD 冲击(尤其可能发生在暴露的器件或与电路板连接的器件上)
    *间歇性短路
    *接地/电源尖峰
    *运行期间电流过大(尤其是在瞬态条件下)
    *无源组件发生故障或不正确
    *附近的电磁场

    在我当前工作之前,我已经固定了很多年的电子产品--这个名单只是可能原因的一个开端。