This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:电源序列问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785399/sn74gtl2014-power-sequence-issue

器件型号:SN74GTL2014

你好

      VREF 电压和 VCC 是否存在 SN74GTL2014的任何电源序列问题? 如果 VCC 在 VREF 100ms~200ms 之前出现、B 端口到 A 端口的转换是否有风险? 谢谢你。  

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    SN74GTL2014的 Vref 或 Vcc 电源引脚上无电源定序问题。
    数据表将具有电源定序要求(如果有)。