This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无器件型号

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/784845/no-part-no

您好!

我正在寻找工作电压为3V 至16V 的或门 ASIC。 基本上、我需要或14个信号、并且需要一个具有工作电压的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压高于5V 的唯一逻辑系列是 CD4000。

    搜索功能 可为您提供多个器件;对于14个输入、您必须组合多个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lalesa、

    应用是什么?需要组合的14个信号是什么? 所有信号是否会在相同的电压电平下工作?
    正如 Clemens 所建议的、CD4K 器件支持3-18V 的高电压范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推荐用于汽车领域?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lalesa、

    没有汽车版本的 CD4K 或门器件