This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:数据表中未提供 ESD 信息

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785233/sn74lvc8t245-q1-esd-information-not-in-datasheet

器件型号:SN74LVC8T245-Q1

您好、e2e、

SN74LVC8T245Q 质量和可靠性文件夹状态以查看数据表中的 ESD、HBM CDM 详细信息。
数据表中未提供详细信息。

请提供。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    CDM:1kV
    HBM:2.5kV