This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:四路或八路 SN74LV1T34

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, SN74LV4T125, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/784778/sn74lv1t34-quad-or-octal-sn74lv1t34

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245SN74LV4T125

您好!  

 我需要 SN74LV1T34的四路或八路版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    该器件没有确切的4或8通道等效器件、但如果您向我提供有关如何使用单通道版本的更多详细信息、我可以找到一个好的替代器件。 重要的详细信息是:您是下行转换还是上行转换? 供应什么? 负载是什么样子的? 是否有数据速率要求? 以及您希望提供的其他任何内容。

    在此平均时间内、有一个类似的4通道器 件需要查看它是否适合您的系统- SN74LV4T125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    您能否将 SN74LVC8T245用作单向双电源转换器件?
    任何应用信息都有助于为合适的器件提供建议、并为我们提供反馈、以便我们继续开发适合合适应用的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、
    SN74LV4T125解决了我的问题。 我将从5向下转换为3.3。 我喜欢应用的单电源和低驱动。

    感谢您的快速回复。
    豪尔赫