This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SPI 速度支持和布线长度估算

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785139/sn74avc4t774-spi-speed-support-and-trace-length-estimate

器件型号:SN74AVC4T774

大家好、

请在以下问题中提供帮助。

Q1:我们将在 SPI 总线上使用电平转换(1.8V 至3.3V)、SPI 速度为50MHz。 电平位移能否支持速度?

Q2:我不确定电平位移是否支持布线长度。 我们如何评估?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    AVC4T774适用于每通道数据速率高达~180Mhz 的高速应用。 因此、50MHz 完全处于器件的工作范围内。
    关于布线长度、它取决于克服寄生布线电容的驱动强度。 这可以支持每通道12mA 的电流、并且借助适当的阻尼电阻器来限制过冲/下冲、它可以用于支持较长的布线长度。
    您可以根据系统要求使用 IBIS 模型进行布线长度仿真。
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    还想了解应用程序的使用情况(MCU 和传感器之间的 SPI 通信?)、扇区(工业、通信?)。 什么是业务信息或生产提升计划。