This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:需要热阻详细信息

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783055/sn74lvc1g97-need-thermal-resistance-details

器件型号:SN74LVC1G97

您好!

我是热工程师、我们将 SN74LVC1G97 (DCK 封装类型)用于我们的产品之一。  

我需要诸如 RJC 和 RJB 之类的热阻详细信息以及结温。   

请提供信息。

谢谢你。

Benarji。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benarji、

    下面列出了 DCK 封装的热结果、单位为度 C/W。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    255.4
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    92.9.
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    58.8.
    结果- psi JT (标准数据表值)
    1.8
    结果- psi JB (标准数据表值)
    58.1.

    请阅读 Tjmax 的常见问题解答:
    e2e.ti.com/.../716186
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的信息。