This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7239:比较器原理图审阅

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783430/lmv7239-comparator-schematic-review

主题中讨论的其他器件:LMV7239

尊敬的 TI 社区、敬请查看我的比较器原理图。

非常感谢。

我不确定该问题是否更适合逻辑论坛或放大器。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我发现使用此比较器时、我不需要 R12电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电路没有任何根本错误。 正确的是、不需要接地电阻器。 LMV7239具有推挽式输出级、可有效地将输出驱动到正负电源轨。 我还注意到比较器输出端有一个 RC 滤波器。 在驱动 ADC 之前、放大器需要这种抗混叠滤波器、但比较器输出端通常不需要此类滤波器。 这实际上会软化比较器输出的边沿。 如果是这样,就没有问题了。 否则、也可以省略这一点。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    这是整个原理图、是的、SignalOut 连接到 ADC、但不在同一电路板上、它距离15 cm、

    连接在一起、还有一个直流电机。

    Mike

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迈克看起来不错
    我将关闭该线程。 如果您需要任何进一步的帮助、请随时答复。 否则、如果您可以单击"Resolved"(已解决)、我们将不胜感激。
    感谢您的问题、
    卡盘