This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:YZP-05封装尺寸

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782502/sn74lvc1g08-yzp-05-pacakage-dimension

器件型号:SN74LVC1G08
你好

下面是从主页下载的 SN74LVC1G08YZPR 的 CAD 符号。
正确的图片是顶视图吗?


主页数据表上31页的 YZP 尺寸是否正确?
第30页上有一个 YEA 包、这有点令人困惑。

请检查。

谢谢你

此致

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    右侧图片是器件的透明顶视图。 数据表第31页 YZP 是与 CAD 文件坐标匹配的实际底视图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我很理解。

    但还有一个问题、YZP 封装的引脚功能图如数据表第3页所示。

    数据表上的图像是作为底视图写入的、但当您查看引脚排列时、

    它不是底视图、而是看起来像顶视图。

    这是错误的吗?

    我已经根据您在下面的回答绘制了顶视图和底视图引脚阵列。

    如果正确、则数据表3页面上的 YZP 封装图像显示为顶视图。

    如果数据表中的图片错误、可能会让任何人感到困惑、我认为有必要修改数据表。

    请选中它。

    谢谢你

    此致

    来自 Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoo、

    我在数据表中看不到任何错误。 YZP 机械制图的第31页与第3页中给出的引脚相匹配。
    您的绘图与数据表不匹配。
    CAD 符号看起来需要更改、因为它与数据表布局不匹配。
    我将就此与建模团队联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ShreyasRao


    你好!


    尚未确认?


    哪一项是正确的?(数据表或 CAD 符号)


    我们不能继续讨论 PCB 布局问题。


    请检查。




    谢谢!





    此致





    Anthony 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    我没有收到 CAD 团队的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

     根据数据表的第32页和第33页、CAD 文件中的占用空间看起来是错误的。 您能告诉我您在哪里下载了 CAD 文件吗?它是从 TI.com 上的产品文件夹下载的吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的答复。

    它位于 TI 主页上的产品文件夹下。

    下面提供了一个链接。

    www.ti.com/.../pinout-quality

    请检查。

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    谢谢。 我们正在努力解决这个问题。 一旦准备好、就会让您知道-但这将是几天。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

      请查看此 BXL 文件。

    此致、

    Gerolde2e.ti.com/.../SN74LVC1G08_5F00_YZP_5F00_5.bxl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我检查了您链接到的 CAD 符号。

    右侧的引脚映射符号将显示为与数据表匹配。

    但是、您链接到的符号似乎也不是完美的。

    左逻辑符号和右引脚映射不匹配。

    左侧逻辑符号只有3个引脚、但实际 IC 为5个引脚。

    无论如何、我使用昨天的 IC 样品焊接导线、以对其进行测试。

    我已经测试并确认 CAD 符号不正确、数据表正确。

    如果我在审阅后匹配函数和 vol-pin 映射、则如下所示。

    谢谢你

    此致

    Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

      由于这是一个逻辑 IC、VCC 和 GND 引脚分为双部分配置。 PART_A 具有 A、B、Y、PART_B 具有 VCC 和 GND。

    因此、当您将符号放置在原理图上时、可能允许您进行两次以放置两个器件。 但占用空间仍然是单个占用空间。

    此致、

    Gerold