This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:复位引脚上的振荡

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/784333/txs0108e-oscillation-on-reset-pin

器件型号:TXS0108E

嗨、大家好、

我看到一个非常奇怪的问题。 TXS0108E 的复位引脚有一个1K 下拉电阻器。 连接下拉电阻时、我会看到附加的波形。 当我移除下拉引脚时、会将其拉高至1.8V。  

此问题是否由于自动感应? 我用于配置 LMK 时钟芯片的不同评估板上使用了相同的 IC。 我看到了类似的问题、只有我没有看到振荡、但电平不在具有下拉电阻(RESET/SDO)的引脚上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    请分享 TXS0108e 的完整原理图以及相关的 IO 通道连接。
    它是否直接连接到 Vcca 而无需任何串联电阻器? Vcca 引脚上的波形是什么?
    运行是否需要1K 下拉?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、

    我将在内部向您发送原理图。 LMK SDO 引脚与复位复用。 复位信号为高电平有效、因此存在下拉电阻。
    现在、加电后、当 SDO 引脚变为输出引脚时、配置为4引脚接口的 LMK。 这会产生很多问题。

    我想用单向或双向的方向控制代替所有这些、而不是自动感应。 但是、在这样做之前、我想与您核实我为什么会观察到奇怪的行为。
    即使在 TI 评估板 U6.1上、如果您添加1K 下拉电阻、您也可以观察到 I shared 的波形。 我想这是因为自动感应、因为电平转换器具有10K 内部上拉电阻器和外部1K 下拉电阻器、不确定??

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们建议 TXS IO 通道上不要有任何外部下拉或上拉电阻器。
    阅读应用手册:
    www.ti.com/.../scea054a.pdf
    但这不应是复位引脚振荡的原因。
    将离线。