This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT125-Q1:多输出通道-输出纹波

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783343/sn74lvt125-q1-many-output-channels---output-ripple

器件型号:SN74LVT125-Q1

我将在以下原理图中使用上述器件:

根据上一个问题的建议、我在该原理图的较小版本(仅有7个输出)上包含了滤波功能。 但是、我仍然在使用1MHz 频率下的4V 脉冲发生器、使用示波器在输出端发现一些安静的纹波。

我已经尝试使用额外的电容器来进一步滤除各个 IC 的电源、但这似乎没有效果。 问题可能出在哪呢?

编辑:此处是以紫色显示功率波形的附加图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCC 的影响是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 显示的干扰频率相同、但振幅更低(且可接受)。

    我已经添加了 VCC 波形的图像、以便更清楚地了解情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jameson、
    在我看来、您有非常强大的驱动器连接到轻负载、也称为欠阻尼系统。

    检查原理图可为我确认这一点-每个输出驱动器都有两个并联的 LVT125通道。 这些器件连接了哪种负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接了50欧姆负载。

    编辑:这是不正确的;我的示波器看起来实际上处于高阻抗(1MOhm)模式。 因为这是为了在50欧姆输出下运行、所以我将其更改为预期的运行模式、这似乎已经解决了我的问题。

    我会注意到、一旦我得到雇主的确认、您的意见就解决了我的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这也会对我进行几次咬。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的所有帮助。 但是、我发现我的电路还有一个问题、我想知道你们对这个问题是否有任何其他见解。

    仅在通道19-24上、我会在波的开始处发现以下干扰(蓝色)。 导致这种情况的原因是什么?

    我应该注意的是、这些通道与输入和原始 LVT125的距离最大。 此外、我发现只有当其他输出端接在50欧姆电阻器中时、这种奇怪的行为才会持续。 否则、输出波形是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您之前的示波器截图、我猜输入信号是在系统输入端(U14)测量的、输出是在系统输出端(例如 u11)测量的。 从 U14到 U11的内部节点上会出现一些振铃、这一点我并不感到意外、因为它是一个驱动一组高阻抗输入的低阻抗输出。

    如果情况不是这样、请告诉我。

    *编辑*

    我还应该提到、可能很难看到振铃、因为添加标准示波器探头会增加线路电容、并且可以使信号变得足够平滑以消除这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题;对于 u11、我只需要在电源和接地之间连接一个大电容器。 谢谢!