This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-Q1:单路缓冲施密特触发器的输入和输出存在问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/784723/sn74lvc1g17-q1-problem-with-the-input-and-out-for-the-single-buffer-schmitt-trigger

器件型号:SN74LVC1G17-Q1

尊敬的 E2E 同事:

我尝试使用单路施密特触发缓冲器 SN74LVC1G17-Q1。 在我的系统中、我使用 Vcc = 3、3V。根据数据表、我在其中读取了获取 Vcc = 4、5和 Vcc = 3V 时的负阈值和正阈值电压值、 我计算这些 Vcc=3、3V 的阈 值。然后、我预计正向输入阈值的最大值为1、518 V、负向阈值的最大值为1、435。

在我的电路中、当 Vcc = 3、3V 时、我只使用100nF 作为滤波器。我没有任何其他组件。

问题:缓冲区无法正常工作。 当 Vin 小于或等于1、435 V 时、I 预计 Vout = 0V;当 Vin 大于或等于1、518 V 时、Vout = 3、3V

另一个问题:在0至3、3V 的范围内、输入和输出上的电压也完全相同。我谨记 Vin = 1、5V - Vout = 1、5、Vin = 1、8 - Vout = 1、8等。

我把我的远程信息处理中非常简单的电路用于分析。

另一个问题:输出电压有时会摆幅很大

 

我很乐意让你尽快回答

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图对我来说很好-- 0.1uF (100nF)是去耦电容器最常用的推荐值。

    我不知道您的意思:

    另一个问题:在0至3、3V 的范围内、输入和输出上的电压也完全相同。我谨记 Vin = 1、5V - Vout = 1、5、Vin = 1、8 - Vout = 1、8等。

    您说的是、当您在输入端施加1V 电压时、输出也恰好是1V 吗? 如果是这种情况、我会检查您的系统是否短路或更换设备。

    使用数据表中给出的最近2个点(3V 和4.5V)的线性插值、我发现阈值限值为:

    VT+最小值、最大值:1.502V、2.04V

    Vt-最小值、最大值:0.86V、1.498V

    deltaVT 最小值、最大值:0.432、1.056

    根据这些值、输入必须低于0.86V 才能保证为逻辑低电平、高于2.04V 才能保证为逻辑高电平。

    您能否提供输入和输出信号的示波器快照? (最好在100ns/div 或更快的刻度上)

    您在输出端连接了哪种类型的负载? (通常以接地电阻和/或电容值的形式给出)

    您已将哪种类型的信号连接到输入端? (源电阻、信号压摆率、工作频率、高/低电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo Emrys、

    感谢您的回答。
    另一个问题:我想、有时我看到输出端的输入电压完全相同。
    我没有通过测试使用负载。 我直接测量到输出端。 有问题吗? 应实施负载? 有负载时、我可以使用来对组件进行正确的测试吗? 需要使用负载的电容器或电阻器值? 它们需要接地?
    对于信号、我仅使用电源、并将电压值从0更改为3、3V。我使用了一个简单的万用表来测量输出电压。
    感谢您的回答

    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、
    当您测量输出时,您正在对其施加负载--很可能是1兆欧表中的一个非常轻的负载,电容仅为几 pF。

    可以使用电源作为输入进行测试。 当输入为低电平时、输出端应该看到~0V、当输入为 Vcc 时、输出端应该看到~Vcc。 我们确实测试了我们销售的每个设备的功能,而且这些设备中有数百万在全球范围内用于各种应用。 我建议仔细查看您的测试设置以了解任何问题。