This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:泄漏电流

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783556/sn74lvc1t45-q1-leakage-current

器件型号:SN74LVC1T45-Q1

大家好、

在以下情况下、我可以看到泄漏电流大约为150uA。 这种操作是否有任何问题?

 VCCA:5V

 VCCB:<300mV

 DIR = GND = 0V

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotaro -圣

    IO 引脚的状态是什么? 在哪里观察到泄漏电流?
    部分断电期间、IO 引脚必须保持在一个已知状态。 在 IO 引脚上具有弱下拉应该是好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。
    在 VCCA 上施加泄漏电流。 A 和 B 引脚上拉100k 欧姆。

    此致、
    Kotaro Yamashita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro San、

    请发送原理图(如果有)。 如果使用上拉电阻器、则 IO 端口上应具有已定义的状态。 电流不应太高。

    是否可以使用连接到 GND 的下拉电阻器并检查电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    我将在离线时与您分享原理图。

    此致、
    Kotaro Yamashita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotaro San、

    好的。 谢谢。