This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC02-SP:太空谱系

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC02-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782880/sn54hc02-sp-space-pedigree

器件型号:SN54HC02-SP

我们恳请您提供自2002年以来使用部件号为5962-8404101VCA (SN54HC02-SP)的太空飞行谱系和/或太空飞行计划。

此致、

-标记伤害

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自2003年以来、我们已售出近400套 HC02。 我在2003年之前没有数据。
    我们无法提供客户信息。 我们没有这些部队可能已飞行的特派团的数据。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、

    很抱歉、您提供的信息未解决问题。 您是否愿意致电716-667-6289与我进行讨论?

    此致、
    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我向 QA 提供了您的联系信息。  他将联系您进行讨论。

    此致、

    涉水