This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:如果器件未通电、输入是否已加载?

Guru**** 2922470 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T08, 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/784327/sn74lv1t08-are-the-inputs-loaded-if-the-device-is-not-powered

器件型号:SN74LV1T08
主题中讨论的其他器件: 2N7001T

我希望使用 SN74LV1T08作为输入电压介于1.8V 和输出电压介于3.3V 之间的电压转换器。  在输出电压域关闭时、输入信号可能在某个点处于活动状态。  如果在器件电源关闭时将其驱动为高电平、输入端是否会有负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您是否打算将此器件用作带转换器选项的与门?

    如果不是、我建议将2N7001T 视为1.8V 至3.3V 单向转换、从而提供 Ioff 部分断电支持。
    请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    SN74LV1T08具有过压耐受输入、因此当电源为0V 时、您可以安全地向输入施加电压。 最大输入泄漏电流通常为0.12uA (25C)、输入电容通常为2pF。 从技术上讲、这是一个负载、但不足以成为大多数系统的关注点。

    此处提供了有关此主题的常见问题解答、其中提供了更多详细信息:

      

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"这已解决我的问题"按钮、或者如果您需要进一步的帮助、请作出回应、我将继续提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这就是我要查找的信息。 我知道对于其他缓冲器、数据表中专门对此进行了说明、但我也需要和功能。