This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:实际最大频率

Guru**** 2979580 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0302, TXB0106, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/784297/txb0304-real-maximum-frequency

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXB0302、 TXB0106、 LSF0108

我想使用 TXB0304和 TXB0302将1V5 (主机、FPGA)的 QSPI 信号(时钟+ DQ0...DQ3)转换为3V3 (如果有需要、可以是2V5或1V8)

数据表中提到了一些最大数据速率、但我认为这适用于单个信号。 同步数据会受到延迟差异的影响、该延迟差异恰好是显著的、我想它会增加每个信号衰减。 最重要的是、我将使用多个器件、因为我有5个信号、而且我也担心器件之间的差异。

将这些器件用于 QSPI 的可靠性如何? 理想情况下,我将以>100 MHz 的频率运行它们,但50甚至40 MHz 的频率可以接受

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安

    如您所述、数据表中给出的最大数据速率不支持100Mhz 数据。 数据速率还考虑一次使用单通道、而不是所有通道都切换。
    我遇到了 QSPI 接口、通常建议使用 TXB0106 (6通道自动双向)器件。 但是、TXB0106不支持您的要求所要求的高数据速率。
    电容负载越低、则可能需要更高的数据速率来实现更高的数据速率。
    数据表中提到了通道间偏差、但我们不保证过程偏差或器件间 tpd 的变化。
    您可以考虑的另一个器件是 LSF0108 (8通道自动 BD 转换器)。 这使用可根据设计要求(外部电容负载、主机驱动器稳压器等)选择的外部上拉电阻器。 该器件的限制是 Vccb 必须至少比 Vcca 高0.8V;这可能不适用于1.5V 至1.8V 转换。
    您可以在此处观看有关 LSF 操作的视频:
    training.ti.com/tlm-lsf-basics
    或此处的常见问题解答:
    e2e.ti.com/.../742100