This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G02:如果我们具有 SN74AHC1G02的汽车级

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G02, SN74AHC02-Q1, SN74HC02-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/784179/sn74ahc1g02-if-we-have-automotive-level-of-sn74ahc1g02

器件型号:SN74AHC1G02
主题中讨论的其他器件: SN74AHC02-Q1SN74HC02-Q1

大家好、

我们是否有适用于汽车的 SN74AHC1G02器件。 谢谢你。

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:
    否此器件没有汽车版本。

    有一个 SN74AHC02-Q1 (四路2输入或非门)和一个 SN74HC02-Q1 (同一器件的 HC 版本)。

    如果回答您的问题、请单击底部的绿色"我的问题已解决"按钮、或者单击"回复"、我将继续为您提供帮助。