This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:与 SN74HCT00栅极输出功能兼容

Guru**** 2932960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT00, SN7407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783981/sn7407-functional-compatibility-with-sn74hct00-gate-outputs

器件型号:SN7407
主题中讨论的其他器件:SN74HCT00

 SN7407N 与 HCT 逻辑系列的输出功能兼容。 我想使用 SN74HCT00N 输出驱动 SN7407N 输入。 我将在 Vcc = 5V 时运行两个部件。

SN7407N 的数据表显示"输入与大多数 TTL 电路完全兼容"。

(注意:'Through Hole'器件型号 SN7407N 和 SN74HCT00N 目前 在 Digi-Key 上显示为'Active'和'Available (可用)'。)

谢谢、

Jeffrey Bledsoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    是的、SN74HCT00的输出可直接连接到 SN7407的输入端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 -Jeff