This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC14:输出与74HCT 系列器件兼容

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783983/cd74ac14-output-compatibility-with-74hct-series-parts

器件型号:CD74AC14

74HCT 系列输入是否与 CD74AC14E 输出功能兼容? 电源电压为 Vcc = 5V。

谢谢、

Jeffrey Bledsoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    假设两个器件都在5V 电源下运行(CD74AC14可在1.5V 至5.5V 电源下运行)、则它们直接兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 -Jeff