This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC08-EP:CD74HC08和 CD74HC125M96的 HBM、CDM 和 MM 参数

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC08, CD74HC08-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781158/cd74hc08-ep-hbm-cdm-and-mm-parameters-of-cd74hc08-and-cd74hc125m96

器件型号:CD74HC08-EP
主题中讨论的其他器件:CD74HC08

您好:

在数据表中、CD74HC08和 CD74HC125M96的 HBM、CDM 和 MM 没有 ESD 参数说明。 请帮助提供 HBM、CDM 和 MM 的参数

 

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要咨询我们的质量团队,以获取 CD74HC08-EP 器件的 ESD。

    CD74HC125M96和 CD74HC08的非 EP 版本由另一个小组提供支持。 E2E 会根据所选器件型号自动路由至正确的团队。
    如果需要、您能否单独为这些内容重新发布?
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。
    我们的 QA 组报告 CD74HC08-EP 的 ESD 为1KV HBM。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水