This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:OE 时序

Guru**** 2985600 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780665/txb0104-oe-timing-sequence

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: DRV8353

大家好、

我的客户使用了 TXB0104、并发现当 OE 在 Vcc 稳定后迅速拉高时、A1和 B1将具有 PWM 振铃。

请参阅随附的原理图和波形。 VccA 和 VccB 连接到1.8V。 OE 和 Vcc 上拉之间的增量时间小于500ms 时、将不会发现问题。 当 Vcc 连接至3.3V 时、问题也会消失。

您能否帮助检查 OE 是否有时间序列? 谢谢。

BR

Rory Wue2e.ti.com/.../DRV8353.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    一旦将 OE 上拉为高电平、A1/B1通道处于高阻态、并且器件不主动驱动。
    OE 与 Vcc 之间没有时序、但数据表中提供了启用和禁用时间。
    启用时间是 OE 有效后的有效数据(高电平或低电平)时间。 (tpzl 或 tpzh)
    同样、禁用时间是指输出从低电平或高电平变为高电平的时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    忘记附加波形、现在我认为这个问题与启用时间无关。 它与 Vcc 和 OE 使能时间有关。 请帮您检查此问题吗? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TXB0104-issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:

    没有关于 Vcc 至 OE 使能时间的规格。
    OE 以 Vcca 为基准、如果连接到 Vcca 电源引脚、器件将激活。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    如果没有关于 Vcc 至 OE 使能时间的规格、 当 OE 在 Vcc 稳定后快速拉高时、A1和 B1将具有 PWM 振铃。 我在前一封电子邮件中附上了原理图和波形、您能帮助检查出现此问题的原因吗? 客户正在推动我们取得成果、谢谢!

    BR、

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rory、
    已发送至电子邮件。
    我现在要关闭这个线程。