This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2.8V 和1.8V 之间的 UART 通信

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783234/uart-communication-between-2-8v-and-1-8v

主题中讨论的其他器件:PCA9306TCA9406

我想在两个模块之间建立 UART 通信。 模块的 Rx/Tx 电压电平为2.8V 和1.8V。 此外、电路板上的电源电压仅为3.3V。

请指导我如何执行此电平转换。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ankur、

    您计划在 Tx/Rx 线路上进行通信的速度(波特率)有多快?

    如果低于~400kbps、PCA9306可能是一个不错的选择。 您需要在接收信号的一侧提供外部上拉电阻器。

    TCA9406将处理高达24Mbps 的信号。 如果器件始终处于启用状态、则此器件无需外部上拉电阻器。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的回复

    限制条件是电路板上只有3.3V 电源可用。 但我需要将电压电平从2.8V 转换为1.8V (即单向电压电平转换器)

    谢谢

    Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ankur、

    如果您能够正确偏置 VccA/VccB 侧、PCA9306和 TCA9406应该仍然适合您的应用。 我知道这两个都是双向电平转换器、但这不应该成为问题。

    如果您绝对不能使用2.8V 和1.8V 对 VccA/VccB 进行偏置、并且只能访问3.3V、那么我可以将您的帖子移至其他组(我提供 I2C/UART 支持)、该组可能具有其他选项。 这是您喜欢的吗?

    谢谢、
    -Bobby