This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T234:正在寻找一个布局示例(最好在 Altium 中),其中显示了断开引脚字段的首选方法?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783584/sn74avc4t234-looking-for-an-example-layout-preferably-in-altium-that-shows-the-preferred-way-to-break-out-of-the-pin-field

器件型号:SN74AVC4T234

查找显示引脚字段分接首选方法的示例布局(最好在 Altium 中)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    不、我们没有任何用于布局的 Altium 参考文件。
    由于这是 BGA 封装、因此可能需要考虑穿孔或采用细线迹来从中间引脚走线。
    应用程序的用途是什么?