This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:SN74LVC1G123

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783838/sn74lvc1g123-sn74lvc1g123

器件型号:SN74LVC1G123

您好、先生、

我计划根据给定的配置使用部件 SN74LVC1G123。 您能否查看图表并分享您的评论?

此致

Anuraj NK

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj:

    我建议使用"B"输入或"CLR\"输入、而不是同时使用两者。

    请注意功能差异--当外部电容器处于低电平时,CLR\引脚会强制对其充电,从而产生尖锐的边缘和几乎瞬间的 RC 计时电路复位(也会切断输出短路)。  当检测到适当的边沿时、A\或 B 信号将只对时序电路产生影响。 正如您在这里看到的,A\变为高电平,充电波形不受影响--直到 A\变为低电平,触发输出脉冲。 B 输入的工作方式是一样的--如果它被驱动为低电平,输出不会改变,但是当它变为高电平时,就会触发输出脉冲。

    如果这回答了您的问题、请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮-如果没有、请作出回应、我将继续提供帮助。