This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:PLL -传统 CD4046BE 或更新版本?

Guru**** 2982070 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783497/sn74lv4046a-pll---legacy-cd4046be-or-newer-variant

器件型号:SN74LV4046A
主题中讨论的其他器件:CD4046B

大家好、

我的客户正在设计下一代产品。 上一代产品使用 CD4046锁相 PLL。  

他们有几个问题:  

  • 是否有任何理由更新到较新 的 SN74LV4046型号?  
  • 假设前面问题的答案是肯定的-是否会在与原始频率相同的频率范围内(低于500kHz)运行时出现任何并发症?
  • 是否有任何更新的器件可以增加易用性、例如、无需使用低通滤波器作为 CD4046

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    是否有任何理由更新到较新的 SN74LV4046型号?

    假设前面问题的答案是肯定的-是否会在与原始频率相同的频率范围内(低于500kHz)运行时出现任何并发症?

    如果客户使用的是 CD4046B、并且其工作方式符合他们的要求、那么我建议不要更改为任何其他器件。

    是否有任何更新的器件可以增加易用性、例如、无需使用低通滤波器作为 CD4046

    我不知道。