This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:B 引脚对地短路的原因

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782694/sn74lvc1t45-the-reasons-of-the-b-pin-short-to-gnd

器件型号:SN74LVC1T45

大家好、TI 支持团队、

我的客户使用 SN74LVC1T45作为电平转换器。 VCCA 和 VCCB 电压符合 SN74LVC1T45数据表的要求。 但 SN74LVC1T45的 B 引脚始终短接至 GND。 您能否提出一些可能导致这种现象的原因?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amy、

    B 引脚始终短接至 GND 意味着什么? Vdd1电压电平是多少?
    DIR 引脚设置或电压电平是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amy、
    我现在要关闭这个帖子、因为我们在一段时间内没有收到您的回复。 如果您仍需要帮助、请回答 Shreyas 的问题。