This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:实现的流量灯

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783476/sn74hc595-realized-flow-lamp

器件型号:SN74HC595

尊敬的所有:

    我想使用以下电路来实现流光控制

然而、一旦 CLK 被触发、输出全部为高电平

我是否犯了任何错误?您能给我一些建议来实现水灯控制吗?

谢谢!

  • 我想使用以下电路来实现流光控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕我不知道什么是"水灯控制"或"流光控制"。 但这对逻辑电路可能并不重要。

    在开始操作之前、必须先清除器件中的寄存器。 这里有一个视频展示了如何生成上电复位脉冲、该视频位于:

      

    还有一个有关锁存器件的默认启动状态的常见问题解答:

      

    一旦器件被正确初始化、并且假设您将 RCLK 和 SRCLK 连接在一起(您的原理图中没有用于指示连接的结点)、则第一个后的每个时钟脉冲将导致输出递增、直到下一个复位脉冲。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。