This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4033B:4033需要 SPICE 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4033B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783422/cd4033b-need-spice-model-for-4033

器件型号:CD4033B

CD4033B 或4026是否有 SPICE 模型?  我需要为4033使用 SPICE 模型来为 multisim 创建定制组件。  感谢您的任何帮助或热情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎参加论坛!
    不、我担心 CD4k 系列的建模支持非常少。 此外、我们实际上不支持4033和4026等时钟器件的模型。 PSpice 只是不是为了很好地处理数字电路而开发的。

    我可以为输入和输出提供等效电路、但功能不是我可以在 PSpice 中可靠建模的功能(无需进行仿真、需要数周的时间才能完成)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我尝试在 NI Multisim 中创建自定义组件。 我能够使用另外两个4000系列 IC 的组合创建一个等效电路。 我能够模仿我需要的5位数计数器显示功能与这个组合。 遗憾的是、仿真的总体特性不会产生相同的测试值。 NI 拥有4000和7400系列中的几个库、但它是有限的。 我也找不到具有4033或4026的 LTSpice 库。 即使是 TI 提供的 SPICE 库也有许多4000和7400、但4026或4033都没有。 我完成了我需要的任务。 感谢您抽出宝贵时间快速响应。