This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV245A:针对不同电压上拉电阻器需求的输入和输出配置

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783360/sn74lv245a-input-and-output-configuration-for-different-voltages-pull-up-resistor-need

器件型号:SN74LV245A
主题中讨论的其他器件:SN74AUC245

尊敬的所有人:

我已经浏览   了 IC 的数据表第12页图5显示了 IC 的典型应用、它具有5至3.3V 的兼容性。

在我的设计中、我的传感器输出为1.5V 至 2.2V、因此我们计划使用2V 电源。 现在、对于来自输入为1.5V 的 IC 的8mA 锁存电流、我希望我的输出为2V。  

我可以从 第6页第7.3节的建议运行条件中了解 到、2V 时的高电平输出电流为-50uA、请指导我们在此处使用上拉电阻器是否起作用、或者是否有任何可用的替代器件或这种情况。

谢谢

Abhishek

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    LV 系列针对3.3V 至5V 运行进行了实际优化。

    如果你想进行1.5V 至2.2V 的工作,我建议你去做一些更现代的事情,比如 SN74AUC245 --它针对1.8V 的工作进行了优化,所以你会看到更好的性能。 它在1.8V 电压下支持8mA 运行、最大额定电源电压为2.7V