This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:SN74LVC8245的电平位移不同

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783294/txs0108e-level-shift-different-with-sn74lvc8245

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

txs0108e 电平位移 与 SN74LVC8245不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解您的疑问? 请澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS 使用无源开关、可在每个通道中实现自动方向感应、但驱动器件必须具有足够的驱动强度来吸收通过上拉电阻器的电流、并且 TXS 本身不会主动驱动高电平输出。

    当您需要自动方向感应或某些线处于不同的方向时、请使用 TXS。 否则、请使用 SN74LVC8T245。