This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:总线保持电路和 ICC、Iccz、因为引脚悬空

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782709/sn74avc8t245-bus-hold-circuitry-and-icc-iccz-because-of-floating-pins

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245SN74AXCH8T245

你好

请参阅下面所附的图片。

在我列出的三个电平转换器中、存在包含总线保持电路的器件、不建议这样做。 选项1包含引脚悬空时 ICC 和 Iccz 过大的问题? 选项2中是否有这两个功能?

在方案2中、是否存在因引脚悬空而导致 ICC 和 Iccz 过大的问题?

如果我在输入侧将3个引脚保持悬空状态、可能会影响多少。

请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    我想您忘记了附件。
    当器件加电时、任何 CMOS 器件都需要在输入引脚上具有定义的电平。 由于锁存电路、总线保持的内部电路将具有定义的状态、因此我们不建议使用外部上拉或下拉电阻器。

    请参阅慢速和浮点输入应用手册:
    www.ti.com/.../scba004d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nidhi、
    您是否还考虑使用 SN74AXCH8T245/SN74AXC8T245?
    当 IO 端口悬空时、SN74AXC8T245不会消耗额外的电流、因为它们具有内部非常弱的下拉电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅下面所附的图片。

    在我列出的三个电平转换器中、存在包含总线保持电路的器件、不建议这样做。 选项1包含引脚悬空时 ICC 和 Iccz 过大的问题? 选项2中是否有这两个功能?

    在方案2中、是否存在因引脚悬空而导致 ICC 和 Iccz 过大的问题?

    如果我在输入侧将3个引脚保持悬空状态、可能会影响多少。

    请帮助我解决这一问题。

    此致

    Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    感谢您考虑使用的器件。
    考虑使用 SN74AXC8T245 RHL 封装(P2P)器件、以确保引脚悬空时不会有多余的 ICC。