This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102 VCCB &放大器;OE 引脚设计问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782688/txs0102-txs0102-vccb-oe-pin-design-question

器件型号:TXS0102

您好、先生、

我的客户设计了 TXS0102、项目计划 几乎投入生产、因此无法 更改原理图和布局设计。

但我们在其电路中发现了一个错误的设计、如下 所示、VCCB 和 OE 通过10K 电阻器连接到 V_CTP。

有什么办法可以帮助它吗? 如降低 R257电阻器值以满足 VCCB 和 OE 规范。

或任何建议、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再添加一条有关功率值的注释、供参考

    V_CTP 为+3.3V
    VREG_L11A_1P8为+1.8V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    OE 具有过压耐受性、因此可以将 OE 连接到 Vccb。
    我强烈建议不要在 A/B IO 端口上使用上拉电阻器。 默认情况下、TXS0102在 IO 端口上具有10K 上拉电阻器。
    请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    在 VCCB 引脚中具有10K Ω 上拉电阻是否也合适?

    您能否再次确认我在下面提供的原理图不会对应用产生任何问题?

    谢谢、请注意 VCCB 引脚和 OE 引脚设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    OE 到 Vccb 正常。 10k 至 Vccb 将限制 Vccb 电流和响应。 可以将其删除。
    客户是否也会移除外部下拉和上拉?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的解释、让我 完全了解 VCCB 的10K 上拉电阻将限制电流和响应。
    因此、这就是客户说他们犯了这样的设计错误、并希望与我们核实的原因、
    如果他们可以将 R257更改为0欧姆、或者低于 10K 的任何值 都适合他们的设计吗? 或他们需要注意的任何风险? 请提供建议。
    如果您对其当前设计有任何建议、或者您认为他们必须更改其设计、使 R257只连接 OE 引脚、而 VCCB 直接连接至1.8V、如下所示。
    如果您的意见必须更改、我们需要立即通知客户。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎在这里展示了2种不同的原理图。 您最近的帖子中未看到 R257。
    这是 I2C 转换信号、我认为您在这里拥有的是精确的 w.r.t Vccb 和 OE。
    我还建议移除 R276、R275电阻器或 DNP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    很抱歉让您感到困惑、让我再次更详细地介绍一下、

    我的意思是、客户在图1中设计了自己的电路板、而客户说他们犯了这样的设计错误、并想与我们核实、他们是否可以将 R257更改为0欧姆或低于10K 的值对于他们的设计来说是正确的? 或他们需要注意的任何风险? 请提供建议。

    图2只是我们在其他项目中的建议所遵循的正确设计示例、仅显示客户必须这样设计的示例? 或者、客户可以调整图1的 R275值、对于 TXS0102、也可以。

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、

    明白。
    我建议移除 R257 10k 并替换为0欧姆。
    和 DNP (请勿组装) R277、R278、R224和 R225。