This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:是否有用于 SPI/QSPI 的电压转换器?

Guru**** 2927130 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783160/txs0206-any-voltage-translator-for-spi-qspi

器件型号:TXS0206
Thread 中讨论的其他器件: TXB0106

我需要将3V3 QSPI 闪存连接到1V5供电的 FPGA。 我无法更改 FPGA 电源以进行其他限制、似乎没有1V5串行闪存... 据我所知、SD 卡使用 QSPI、因此我想知道 TXS0206是否也适用于 QSPI 芯片存储器。 该芯片是否可用于该用途、或者是否有任何其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安

    在推荐用于 SD 卡 QSPI 的此器件之前、还有另一个注意事项。
    所需的数据速率是多少? 正如我在数据表中看到的规格,时钟速度支持最大55MHz 的推挽,以进行3.3V<>1.5V 的转换。
    还有六通道自动 BD 转换器 TXB0106可供考虑、但也限制为100Mbps 数据速率。
    请告诉我。